我想测量THS3001的压摆率,请问测量方法是怎样的?对测量仪器有何要求?测量电路是随便一个比例放大电路还是需要在电压跟随器上测量?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想测量THS3001的压摆率,请问测量方法是怎样的?对测量仪器有何要求?测量电路是随便一个比例放大电路还是需要在电压跟随器上测量?
你说的手册是指ths3001的pdf手册?
我是想在实际电路中测量压摆率。
我的方法是做一个电压跟随器,输入较高频率(比如说5MHz)方波,测量输出方波的斜率。因为我看到有的地方说要在单位增益下测量。
对吗?
你好!
slew rate(SR)并不是一个固定值,如ths3001手册Page 9所示,SR的大小 和 增益 负载 供电电压 输出电压 都有关系。
TI提供特定条件下测试的 SR 典型值 和 SR vs Gain 等测试曲线。
请参考:
请问测试条件中tr/tf=300ps是什么意思?
还有在测试压摆率与供电电压的关系的时候,应该要现在输出电压吧?为什么只是限定了增益和负载?请问此时应把输出电压限定为何值?
在特定条件下具体测量压摆率时,应该如何选择输入信号的频率?是不是只要输出方波波形便于读数测量时间和幅度即可?
tr/tf=300ps 是上升/下降时间为 300ps
THS3001 手册中提供的数据是典型测试数据,即在一定条件下测试的slew rate数据、曲线。
slew rate 这个参数是一个由很多因素决定的参数,包括 PCB layout, 电路形式:同向放大/反向放大,负载,放大倍数,引脚电容,供电电压、输入信号。
应根据您的实际应用的情况,来测试运放。
如果我只是在测试压摆率与供电电压的关系,我用方波作为测试信号。
但是不接电源 当方波频率达到1MHz以上的时候输入就会出现明显的跟不上,也就是输入信号在没有接入任何电路的时候就会出现斜坡(而不是理想的垂直上升),请问我测出了输出的上升速率(压摆率)后,如何排除仪器或者方波本身的干扰?