This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2171: 运放发烫,并且找不出到底是什么原因

Part Number: OPA2171

是这样的:使用TPS65131RGER转换器,提供USB 5V输入。后接了一个OPA2171AIDR运放。其他输入输出均没问题。
有78L12和79L12及后面负载的情况下:+15V输出正常,-15V输出为−22.5V。
无78L12和79L12及空载情况下:+15V输出+17V,-15V输出为−1.7V。
这两种情况下的运放超级烫,能发烫的都在发烫,整块板都特别烫。

使用稳压电源3.3V供电,无78L12和79L12时输出+-15V都正常 也不发烫,
有78L12和79L12时输出+-15V都正常 只有运放发烫。

不知道该怎么解决了,求指教

  • 您好

    根据您提供的信息,这里有几个可能的原因和解决方案:

    1. 负载影响:
      当您连接了78L12和79L12时,它们可能是主要的负载。由于这些稳压器不是低功耗器件,它们可能会在转换电压时产生大量的热。同时,如果它们的输入/输出电压与TPS65131RGER的输出不匹配,可能会导致TPS65131RGER工作在不稳定的条件下,从而产生过热和电压异常。

      解决方案:

      • 确保78L12和79L12的输入电压与TPS65131RGER的输出电压匹配。
      • 检查是否有其他负载连接到TPS65131RGER的输出上,并评估它们对转换器的影响。
      • 考虑在78L12和79L12上添加散热片或风扇来降低温度。
    2. TPS65131RGER配置问题:
      可能TPS65131RGER的配置不正确,无法适应连接的负载。

      解决方案:

      • TPS65131RGER确保所有参数(如输入/输出电压、电流限制等)都已正确设置。
      • 如果可能,尝试使用不同的TPS65131RGER配置或固件版本。
    3. OPA2171AIDR工作异常:
      虽然您提到在没有78L12和79L12时运放工作正常,但可能它在高负载条件下工作异常。

      解决方案:

      • 检查OPA2171AIDR的电源和信号连接是否正确。
      • 查阅OPA2171AIDR的数据手册,确保它在正常的工作条件下。
      • 如果可能,尝试更换OPA2171AIDR以排除硬件故障。
    4. 布局和布线问题:
      不良的电路板布局和布线可能会导致过热和电压不稳定。

      解决方案:

      • 检查电路板布局和布线,确保电源线和地线具有足够的宽度和间距。
      • 检查是否存在任何可能导致电压降或干扰的潜在问题。
    5. 电源纹波和噪声:
      电源纹波和噪声可能会影响转换器和运放的工作稳定性。

      解决方案:

      • 使用示波器检查TPS65131RGER和OPA2171AIDR的电源输入和输出电压,以查看是否存在过多的纹波或噪声。
      • 如果发现纹波或噪声过大,考虑添加滤波器或电容来减少它们。
    6. 过流保护:
      如果电路中存在过流情况,可能会导致转换器和运放过热。

      解决方案:

      • 检查所有连接和组件,确保没有短路或过大的电流流动。
      • 在关键位置添加保险丝或限流电阻以防止过流。