想要设计一个输入恒定直流,输出是可以控制放大的直流输出。利用VCA822搭建了如下电路:
图1
VG是一个-0.8V的直流,根据图2,
图2
控制增益放大倍数为1倍,所以输出应该为-1.25V。但是现在输出是30mv。这是怎么回事?我是不是设计的有问题呀?
然后我按照datasheet又搭建了一个电路
其中RG=510Ω,R1=20K,RF=1K,R2=1K,R3=1K,Vin=673mV,VG=-441mV
按照公式1,
VOUT=(1-0.441)*0.673*1/0.51=0.738,但是输出FB端有30mv,OUT端有90mV,这是怎么回事?
公式1里的VG是VG电压,还是VG对应的放大倍数?如果是电压,那单位不就是V^2了?但是如果是对应的放大倍数,
放大倍数在VG=0时,放大倍数为5,那怎么又有如下的图:
不会用这个片子,求指教啊!