感谢Wayne Xu的关于电流源电路的帖子(www.deyisupport.com/.../72041.aspx)
我采用了OPA551搭建了一个电流源,采用±12V电源,并且取得了很好的效果
现在我又需要设计一个0~1A输出的电流源,于是我便照猫画虎,把OPA551换成了OPA561,电源改为了+9V单电源,但是却发现了如下的问题:
1.电流输出值与设计不符
通过调节输入电压来控制输出电流,但实际输出的电流值与预期值存在较大偏差,这个偏差高达几十mA
2.电流输出范围小
设计是0~2V输入,0~1A输出,经过测量,发现输出电流仅在0~800mA
3.电流输出不稳定
电路通电,设定好输入电压后,输出电流的数值会不断减小
以上均采用数字万用表进行测量,没有加负载,直接将数字万用表接在了输出端和地线之间
是什么原因造成了以上的问题呢?