This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用OPA561的Howland电流源无法正常工作

Other Parts Discussed in Thread: OPA551, OPA561

感谢Wayne Xu的关于电流源电路的帖子(www.deyisupport.com/.../72041.aspx)

我采用了OPA551搭建了一个电流源,采用±12V电源,并且取得了很好的效果

现在我又需要设计一个0~1A输出的电流源,于是我便照猫画虎,把OPA551换成了OPA561,电源改为了+9V单电源,但是却发现了如下的问题:

1.电流输出值与设计不符

通过调节输入电压来控制输出电流,但实际输出的电流值与预期值存在较大偏差,这个偏差高达几十mA

2.电流输出范围小

设计是0~2V输入,0~1A输出,经过测量,发现输出电流仅在0~800mA

3.电流输出不稳定

电路通电,设定好输入电压后,输出电流的数值会不断减小

以上均采用数字万用表进行测量,没有加负载,直接将数字万用表接在了输出端和地线之间

是什么原因造成了以上的问题呢?

  • 刚才又去仔细看了下数据手册,发现第三页表格的第一行是这样的:

    OUTPUT
    Voltage Output, Positive   IO = 0.5A    Min:(V+) − 1 

    也就是说,当输出电流是0.5A时,输出电压应当高于8V

    而OPA551,在输出电流是0.2A时,输出电压的范围是(V-)-3~(V+)+3,比OPA561要宽不少

    这个电流源实际的负载阻抗是根据电流变化的,当电流在0.5A时,电阻约为8欧姆,也就是说电流源的输出电压应当在4V,小于8V,所以OPA561不能正常工作

    是不是因为这两个运放在这个特性上的不同,导致了我现在遇到的问题?

    如果是的话,我应当选用哪款运放来替代OPA561来实现0~1A,0~5V的输出呢?

  • 亲;确实如此。建议551带扩流三极管做1A输出。

  • 感谢回复,那么有什么好的管子可以推荐吗?

  • 亲;如果要求精度比较高,建议放大器传一1k左右电阻到栅极。功率管建议用IRLL024N,源极串反馈电阻输出。