Other Parts Discussed in Thread: INA2143, LM324, TINA-TI, LM393
请教:我用ina2143做简易电流检测,5v单电源供电,1.65v偏置电压,0.1欧姆检测电阻 ,反馈端与输出端直接相连产生10倍增益,但是接上交流负载后输出端为波 ,请问是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
能否提供详细的原理图,你的应用是 high side sensing 还是 low side sensing ? 检测电路 和 负载 是怎么连接的 ?
非常感谢您的解答。我先描述一下我的电路:ina2143 2个通道一路交流和一路直流检测,5v单电源供电,1.65v偏置电压,交流检测是0.1欧姆检测电阻和负载串接到市电(接线时没有分L 和N,即可能high side sensing 和 low side sensing都存在 ) ,反馈端与输出端直接相连(产生10倍增益);直流检测是正极连接负载再串联0.1欧姆电阻再到地,反馈端与输出端直连(10倍)。电路如下: 交流检测当加负载时波形为上一个帖子里的波形,当空载时为交流频率一样的方波。
另外,这是什么产品的应用,为什么 AC 和 DC 的检测使用同一颗仪表放大器? 能否提供你的应用背景信息?
你好,
你使用+5V供电,1.65V参考电压,在该应用场合下是没有问题的。
请问你所说的“空载时输出为交流频率一样的方波”,你所指的“空载”是否是把INA+和INA-两端悬空了,如果是悬空了,你所观察到的“交流频率一样的方波”应该是工频干扰经过放大后的波形。可以试试将INA+和INA-短接,之后“方波”应该会消失。这是根据你的描述做出的推测,如需准确解释,请提供示波器记录的波形和详细的电路连接。
你使用笔绘的波形,看起来好像是交流电流只有半周被放大,另外半周被削掉了,所以怀疑你的接地是否正确。你可以进一步确认一下你运放的接地点和交流电源的某一侧是否接在一起了(所以秋之初建议你检查电源上的短路片)。如果使用TINA-TI一类的仿真软件,可以很清楚的看到,你的电路当运放接地点和交流电源某一侧短接时,会出现类似的被削掉一半的波形。
谢谢!
你好:
该电路的预期功能是同时检测2路交流、2路直流电压电流信号及工频频率,,每片ina2143负责1路交流和1路直流。电压由电阻分压通过LM324(作为电压跟随器用)送ad采样,频率由LM393作比较器测量(交直流电压和交流频率都没有问题);电流是通过0.1欧姆电阻与负载串接在交流或直流源上,0.1欧姆电阻产生的电压信号经INA2143放大10倍送ad采样,原理图如下:

直流源和系统电源无关只是给负载提供电源。系统电源有另外配置的5v开关电源提供,5v电源经磁珠给放大器供电,给负载供电的交、直流源共用。当模拟地和市电无任何连接时交流负载通道经放大输出波形如下:
同时,另一片放大器不接交流负载其波形如下:

当模拟地和市电的一端相连接(L或N)所有通道都输出直流信号

盼回复 谢谢!