This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ina2143

Other Parts Discussed in Thread: INA2143, LM324, TINA-TI, LM393

请教:我用ina2143做简易电流检测,5v单电源供电,1.65v偏置电压,0.1欧姆检测电阻 ,反馈端与输出端直接相连产生10倍增益,但是接上交流负载后输出端为波  ,请问是什么原因?

  • 请教:我用ina2143做简易电流检测,5v单电源供电,1.65v偏置电压,0.1欧姆检测电阻 ,反馈端与输出端直接相连产生10倍增益,但是接上交流负载后输出端如下波形 ,请问是什么原因?

  • 你好!

    能否提供详细的原理图,你的应用是 high side sensing 还是 low side sensing ? 检测电路 和 负载 是怎么连接的 ?

  • 非常感谢您的解答。我先描述一下我的电路:ina2143    2个通道一路交流和一路直流检测,5v单电源供电,1.65v偏置电压,交流检测是0.1欧姆检测电阻和负载串接到市电(接线时没有分L 和N,即可能high side sensing 和 low side sensing都存在 ) ,反馈端与输出端直接相连(产生10倍增益);直流检测是正极连接负载再串联0.1欧姆电阻再到地,反馈端与输出端直连(10倍)。电路如下:  交流检测当加负载时波形为上一个帖子里的波形,当空载时为交流频率一样的方波。

  • 秋之初,你好,能否留下你的即时通讯方式  ?

  • 你好!

    给检测电路 的仪放INA2143 供电的电源是什么电源? 是否是隔离的电源?

  • 另外,这是什么产品的应用,为什么 AC 和 DC 的检测使用同一颗仪表放大器?  能否提供你的应用背景信息?

  • 你好:

          这是我自己设计的实验性质的一个简易交直流  电流检测,ina2143电源由单片机电源经磁珠提供。能否提示一些该芯片设计上注意的问题?  ac  dc只是我自己的一个说法,其连接电路完全一样即dc端也可以用于ac检测,ac dc负载的电源和系统电源是独立的;我的pcb里面ac dc电压检测用的LM324(作为电压跟随器用没有增益)波形很好。我现在的疑惑是ina2143的方波是怎么产生的?

  • 实验中给MCU供电的电源是什么电源,你的问题是检测电路的地和AC没有很好隔离造成的。

  • mcu的电源由一个小的电源模块提供(不知电源是否隔离设计),你所说的检测电路地和ac没有很好隔离,是不是指我所用的电源模块可能不是隔离电源?  非常感谢你的回复 ,希望继续得到你的指教。

  • 是的,可以使用实验室的可调直流稳压电源,再做实验看看结果。

  • 非常感谢。我先试试,再请教。

  • 你好  秋之初,我发现我用的芯片是BB(logo)  INA2143U  不是ina2143 (ti logo);不知道这个芯片是否还在生产或者什么时候已经停产?它的性能是不是和ina2143 (ti logo)一致?    我根据你的建议用可调直流稳压源做了实验,结果还是一样,我的采样电阻为0.1欧姆,最小信号为0.1mv  。盼回复。

  • INA2143 状态为 active 没有停产。

    可调稳压电源 的 接线端子 和 机壳端子 短路片 有没有去掉?

  • 能否提供一个demo应用电路原理?我上一贴的意思是 bb 的ina2143u  和ti ina2143是不是一样的。

  • 手册里的电路都是双电源  ,我现在用的是单电源不知道行不行?

  • 手册里应用是双电源  ,我用的单电源不知道有没有问题?

  • 我用的是单电源  ,不知道有没有问题?

  • 你好,

    你使用+5V供电,1.65V参考电压,在该应用场合下是没有问题的。

    请问你所说的“空载时输出为交流频率一样的方波”,你所指的“空载”是否是把INA+和INA-两端悬空了,如果是悬空了,你所观察到的“交流频率一样的方波”应该是工频干扰经过放大后的波形。可以试试将INA+和INA-短接,之后“方波”应该会消失。这是根据你的描述做出的推测,如需准确解释,请提供示波器记录的波形和详细的电路连接。

    你使用笔绘的波形,看起来好像是交流电流只有半周被放大,另外半周被削掉了,所以怀疑你的接地是否正确。你可以进一步确认一下你运放的接地点和交流电源的某一侧是否接在一起了(所以秋之初建议你检查电源上的短路片)。如果使用TINA-TI一类的仿真软件,可以很清楚的看到,你的电路当运放接地点和交流电源某一侧短接时,会出现类似的被削掉一半的波形。

    谢谢!

  • 你好:

    该电路的预期功能是同时检测2路交流、2路直流电压电流信号及工频频率,,每片ina2143负责1路交流和1路直流。电压由电阻分压通过LM324(作为电压跟随器用)送ad采样,频率由LM393作比较器测量(交直流电压和交流频率都没有问题);电流是通过0.1欧姆电阻与负载串接在交流或直流源上,0.1欧姆电阻产生的电压信号经INA2143放大10倍送ad采样,原理图如下:

    直流源和系统电源无关只是给负载提供电源。系统电源有另外配置的5v开关电源提供,5v电源经磁珠给放大器供电,给负载供电的交、直流源共用。当模拟地和市电无任何连接时交流负载通道经放大输出波形如下:

    同时,另一片放大器不接交流负载其波形如下:

     

    当模拟地和市电的一端相连接(L或N)所有通道都输出直流信号

     

    盼回复  谢谢!

  • 模拟地和市电无任何连接时交流负载通道经放大输出波形如下:

  • 请问你的负载是什么?是纯阻性的吗?

  • 实际pcb样板如下:

    测试只在左边的放大器上接了负载,交流和模拟地连接后 2个放大器均输出直流信号,断开就会出i现带交流负载的通道输出方波,右边不带交流负载的输出的波形是方波上一像半周波的正弦波。

  • 你好!

    交流220V的负载是什么类型的用电器?

  • 你好 下图是电压测量电路。R20和R23应该在LM324端接入,我原理设计有误,还有阻值会不会太小,影响了INA2143?

  • 交流负载使用的是led灯

  • 能否提供 检测电阻 上 的电压波形 ?

  • 非常抱歉,我也是为这个烦恼,负载电流只有60多mA(我现在不能调大负载电流),  采样电阻上电压不到10mV,我的示波器 精度达不到

  • 能不能把运放断开,采样电阻增大到1ohm或者更大,再用示波器看采样电阻上的电压波形。

  • 其实我看过负载上的波形 ,是正弦波。

    这种现象不知道怎么解释: 我把模拟地和交流源一端连接,ina2143输出都是直流信号,模拟地和交流源断开 则带交流负载的通道出现方波,没带负载的为方波叠加3角一样的波形。

  • 负载上的电压波形是正弦并不代表其电流也是正弦。请问你测的是负载上的电流吗?

  • 我用万用表与负载串接起来测的电流。  能否留个即时通讯方式?

  • 非常抱歉 再次打扰你们 ,我选用ina2143u检测电流(220v负载),你们能不能对设计方案作一点建议 ,或者说设计指导?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。