This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用PH玻璃电极测,为什么Vout和Vin数值不同,相差很大?
亲;你的放大器没有任何退耦措施啊,电源需要电容,输入也需要50Hz陷波。否则;输出就不对。
恩,具体的图是这样的。我发现Vin和Vout有区别。为什么不是一致的?
建议测一下输出波形。
或者说,原理图是否有错误?
XP大哥,原理图的INA116部分接线是否是正确的?
电路本身没啥问题。由于有偏置源,输入输出零点不一致。
哪个是偏置源,导致输入输出零点不一致的?入门不久,希望您能详细一点。
右上角的稳压管。
1.2V稳压,怎么会导致零点不一样的,请问要怎么解决?
会影响输出吗
你的输入中,加入了这个REF,导致输出中包含了这个部分信号。
恩,这是设计需求。要求INA116那边输入为0时,输出就是偏置电路那部分电压。
现在问题是,我悬空INA116的2之脚,对应的INA116输出不是0,而是到达11.6V左右电压,不稳定。
PH电极是玻璃电极,把INA116接上玻璃电极后,INA116就没有输出,我怀疑是不是玻璃电极本身是断开的,是原电池电源,需要回路?
亲;建议测一下输出波形。
这是 Pin11对G1的波形。
调RW1至最大,调RW2;可以使输出为0
这个是求和电路。
上面偏置电路在INA116输出0V时,调节运放RW2输出3V。
当INA116后有输入时,该芯片的Vin和Vout不相等,比如我悬空了Vin,Vout=11V。
PH电极输入0.112mV,Vout也不稳定。
按理说,Vout应该和Vin应该保持一致的啊,
调RW1和RW2可以调到相等。
由于是高阻抗输入,如果没屏蔽;输出是会被干扰的。
调电位器,能解决Vin和Vout不相等的问题吗?
我的操作是,先将INA116输入接地,然后调RW2使第二级运放输出3V.
然后INA116接入信号源,调节RW1。RW1作用在于将这个信号放大多少倍的问题,不能改变输入端啊
就是说不能是Vin和Vout相等
放大倍数解决的是输入输出曲线的斜率问题,解决不了不等问题。RW2解决的是坐标0点问题。两者结合才能解决不等问题。
那请问具体要怎么调?您有QQ吗,交流起来方便一点。
还有个问题,如果将Vin+悬空,Vin-接地,那Vout会是几V?
我这是测出来是11V...
请帮我看一下,输出波形有异常吗?
因为后面的贴片运放和隔离芯片有发热,和这个问题无关。