This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放选择问题

Other Parts Discussed in Thread: OPA2734, OPA2376, LMP2022, OP07, OPA2381, OPA188

请问下,有什么型号运放,性能类似OP07C的单电源双运放(精密运放)?主要考虑输入失调电流在0.8nA附近级别的(因为涉及到引线,偏置电流太低会对输入有影响)。输入偏置电压最好也在60uV左右的。

  • 你好!

    供电电压是多少?

    可以看看opa2376 opa2734

  • 你好!

    1、选型的话,您可以使用登录www.ti.com->产品 / 放大器->精密运放 / 低偏置电流,然后可以根据筛选条件完成类似于OP07C性能芯片的选择。

    2、建议:如果仅考虑引线的影响,建议可以考虑使用三线制来避免导线的影响。

  • 供电电压在5V,您介绍的两款芯片输入偏执电流太低了,导线形变的泄漏电流足以影响输入。供电电压倒是没问题。因为买的传感器用的不是低噪声电缆,生产的适合不适合大批量换线。所以这块想提高运放的输入偏置电流。最好在600PA-2000pA之间。

  • 你好!

    首先,偏置电流越低对信号调理越好;

    其次,我们在降低导线影响的时候,不一定要通过换线来解决,三线制就是传感器与放大器之间导线的一种接法,可以通过抵消导线电阻,来降低导线自身电阻给信号测量带来的的影响,这种不需要用一些特殊的线缆的。

    谢谢~

  • 能否告知你处所要测量物理量类型?

    从你处描述看,你处需要监测一个高阻输出的信号,此时Bias Current应该非常小。

    请考虑LMP2022,应该可以满足你处要求。

    www.ti.com/.../lmp2022

  • 测量的是硅光二极管的输出,硅光二极管通过引线连接到到电路板。但是因为是手持式设备。而购买的一体式硅光电池的电缆又不是低噪声同轴电缆,所以在购买的标准I/V硅光电池转换电路虽然能很好的满足要求,但是由于运放的输入电阻很高,连接电缆形变对运放的输入有很大影响。经试验OP07C的参数也也完全符合测量要求,但是考虑OP07是双电源供电,加上其需要调零电阻,所以想找个和其性能类似的双运放。

  • 如果是这样的话,OPA2381更适合你处应用。

    www.ti.com/.../opa2381

    建议前端增加是何的低通滤波电路,如X2Y电容等

  • 你好,运放一般为CMOS,BJT,JFET,如你所要求输入失调电流不能太小。则只有BJT型的运放满足要求,推荐一个OPA188,可以单电源工作。轨至轨输出,工作电源可以是4-36V。失调电压和失调电流均满足你的要求。如果需要低电压,单电源供电,高输入阻抗,低失调电流和低偏置电流,可以选择OPA3XX系统的CMOS运放。如果需要电压噪声更小了点,可OPA1XX系统的JFET运放,但多为双电源。