Other Parts Discussed in Thread: OPA2734, OPA2376, LMP2022, OP07, OPA2381, OPA188
请问下,有什么型号运放,性能类似OP07C的单电源双运放(精密运放)?主要考虑输入失调电流在0.8nA附近级别的(因为涉及到引线,偏置电流太低会对输入有影响)。输入偏置电压最好也在60uV左右的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
1、选型的话,您可以使用登录www.ti.com->产品 / 放大器->精密运放 / 低偏置电流,然后可以根据筛选条件完成类似于OP07C性能芯片的选择。
2、建议:如果仅考虑引线的影响,建议可以考虑使用三线制来避免导线的影响。
你好!
首先,偏置电流越低对信号调理越好;
其次,我们在降低导线影响的时候,不一定要通过换线来解决,三线制就是传感器与放大器之间导线的一种接法,可以通过抵消导线电阻,来降低导线自身电阻给信号测量带来的的影响,这种不需要用一些特殊的线缆的。
谢谢~
能否告知你处所要测量物理量类型?
从你处描述看,你处需要监测一个高阻输出的信号,此时Bias Current应该非常小。
请考虑LMP2022,应该可以满足你处要求。