各位前辈好,
请问该如何理解INA333的REF引脚?
我按照Carter Liu的这篇回复(www.deyisupport.com/.../89337.aspx)进行了仿真.
输入的是100 uV,50Hz的正弦信号. 左边的电路中,REF是0V. 右边的电路中,REF是负1V(颠倒了VS4的正负极).
从示波器观察可以看到,左边电路的输出是放大了1000倍的正弦信号(负半周期被截止),右边的电路输出却是峰峰值连50uV都不到的正弦信号.
请问,
1. REF是否可以接入负电压?
2. REF的作用是什么?
3. 既然左边的电路中,REF接到0V就可以截断负半周期信号,那么有无可能REF接到某电平,使得更多信号被截断? 比如, 正弦信号只剩下正半周期的1/3?
随帖附上TINA-TI仿真文件(deyi89337.TSC).
谢谢!