This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI TINA 可以进行运放的稳定性分析吗? 有没有参考的例子啊?
应该说, 能够完成部分的电路稳定性分析, 比如相位裕度分析就是电路稳定性的一个方面。
相位裕度 大概要大于多少度 才能使运放比较稳定的运行呢?
最好大于60度
这个是经验值吗?还是从理论得出来的值?
应该是经验值吧,目前没有见过是怎么计算出来的。至少要大于45度,最好60度以上(增益下降3db时候)
可以使用TINA的AC分析来分析相位裕度,如下图
这个相位余度是按照 增益在0db的时候计算的?还是不同的增益会有不同的相位余度呢?
不同增益有不桶的余度,要按照你具体的电路增益去仿真
参照datasheet 有些运放有一个开环增益的 相位余度图,我看了下LM358的datasheet 好像并没有发现有关于这个的Figure,
利用开环增益的相位余度,能大概估算在某一个增益下的相位余度吗? 这个相位余度 是不是跟频率也有关系啊?
相位裕度是在某个增益下对应某一频率处的相位裕度
Open-Loop Gain and Phase vs Frequency是可以大致看一下某个增益下的相位裕度
看上图, 在55.7K的频率处的时候,它的相位才是-67.20度,相对于-180度来说,还有足够的相位余度啊 !但是这个时候增益变化了,增益为什么会变化呢?这种情况算是运放不稳定还是算是什么情况啊?
先谢谢Carter Liu 的热心解答
从你这个图 可以看得到 假如频率无线增大的话 也会导致运放不稳定输出啊?
跟频率是有关系的 ,还跟增益也有一定关系,如果是R to R输出的话 ,分析更加复杂 。还是使用软件仿真吧,做实验板进行测试。实践出珍珠啊
想掌握一定的理论啊,所以来这里请教各位
解决稳定性问题需要实践和经验,设计好电路以后 ,输入各种上升沿的阶跃信号来进行测试观察,是用示波器差看 ,是否出现不稳定的情况,还要考虑各种温度的情况下,因为器件的参数大多数还跟温度有关系。
TINA是一个很有价值而且很实用的工具,但是不能完全依靠TINA来检测电路的潜在稳定性,因为TINA不能考虑到运放实际应用时的一些参数。所以还是先根据理论 然后打样板,然后实用实际的工具来进行测试,测量 。实际产品的话 这样稳妥。
谢谢指教,还在学习当中,想先掌握下理论的东西
从实践中学习是最好的,申请点样片 自己打个样板测试下,仿真始终就是仿真 ,跟现实还是有点区别的。有时候仿真的数据都不大能信
仿真下都不能成立的话 实际的就更加成立不了了吧?
是不是保证相位余度在60度以上的话,运放就肯定不会出现振荡状态呢?
理论上 应该是不会出现
重新调了下参数, 感觉是输出的负载电容不能太大了,负载电容太大导致反应不过来 ,就出现过冲的现象
如下图 把输出电容负载 调小一点 就好多了。
运放不稳定的话可以在环路并一个小电容,这样增加一个零点,会增加相位的余度
在 【精品培训】TI 高精度实验室 里面的课程 运算放大器的稳定性分析的第一张 后面
就有讲解 地址http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/93300.aspx
全部都下了 慢慢看
除了相位余度 ,还有什么别的指标是反应运放电路的稳定性的呢?
运放的带宽啊 ,信噪比啊 都会影响输出的精度,也算一种稳定度吧