This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA1620: 使用单电源供电,不能设计为反向放大器吗?

Part Number: INA1620

INT1620 被设计为了 单电源12V 供电 的 反向放大器。

IN+A 和 IN+B  接 VCC/2 (6V)  也就是同相端被抬高。

INA- 输入 1K ,1V 信号  OUTA 无输出。

INA- 输入 1K ,1V 信号  OUTB 无输出。

断开IN+A 和 IN+B OUTA和OUTB 就会有信号输出。

用示波器观察 OUTA和 OUTB 的输出信号 也是被抬高的。