Part Number: INA1620

INT1620 被设计为了 单电源12V 供电 的 反向放大器。
IN+A 和 IN+B 接 VCC/2 (6V) 也就是同相端被抬高。
INA- 输入 1K ,1V 信号 OUTA 无输出。
INA- 输入 1K ,1V 信号 OUTB 无输出。
断开IN+A 和 IN+B OUTA和OUTB 就会有信号输出。
用示波器观察 OUTA和 OUTB 的输出信号 也是被抬高的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们无法清楚地阅读示意图。
运算放大器无法在没有补偿的情况下直接驱动电容负载,请参阅模拟。

音频电路与直流输入不工作,必须是交流电路,如图所示。

如果您有其他问题,请告知我们。