This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

nA级别电流检测

求助,想要设计一个摩擦电信号的检测电路,电流最大在40nA左右,把电流转化成-5~+5V的电压传给单片机的ADC口检测

  • 您好

    根据您的需求官方没有针对性的参考设计。

    以下建议请您参考:

    1. 电流-电压转换(I-V转换)

    ‌核心组件‌:运算放大器(Op-Amp)

    ‌原理‌:利用运算放大器的虚短和虚断特性,通过反馈电阻将输入电流转换为输出电压。由于电流非常小,需要选择低偏置电流、低噪声的运算放大器,如精密运算放大器。

    ‌电路设计‌:

    • 选择一个合适的反馈电阻R,使得在40nA电流下产生的电压在所需的范围内。例如,如果希望40nA对应5V(考虑到双极性,实际上是-5V到+5V,所以单边最大为2.5V对应的20nA),则R = 2.5V / 20nA = 125MΩ(实际上可能需要调整以满足整个量程和精度需求)。
    • 由于电阻值很大,需要注意电阻的温漂和噪声影响。
    • 运算放大器的非反相输入端接地,反相输入端接待测电流源,输出端即为转换后的电压。

    2. 双极性电压输出

    ‌问题‌:由于电流可能是双向的,需要输出-5V到+5V的电压。

    ‌解决方案‌:

    • 可以使用两个运算放大器配置成差分放大器形式,或者使用一个运算放大器结合偏置电压来实现双极性输出。
    • 另一种简单的方法是使用一个精密的仪表放大器,它内部已经包含了处理小信号和双极性输出的功能。

    3. 电压偏移和缩放

    ‌问题‌:运算放大器的输出可能不在-5V到+5V的范围内,需要进行偏移和缩放。

    ‌解决方案‌:

    • 使用加法器电路或电位器来调整电压偏移。
    • 使用分压电阻或衰减器来缩放电压。
    • 或者,直接使用可编程增益放大器(PGA)和偏移调节器来实现这一功能。

    4. 滤波和去噪

    ‌问题‌:摩擦电信号可能包含噪声和干扰。

    ‌解决方案‌:

    • 在运算放大器的输出端添加低通滤波器,以去除高频噪声。
    • 选择具有低噪声特性的运算放大器和电阻。

    5. 供电和电源去耦

    ‌重要性‌:稳定的电源是确保电路性能的关键。

    ‌措施‌:

    • 使用稳压电源为运算放大器供电。
    • 在电源引脚处添加去耦电容,以减小电源波动对电路的影响。