求助,想要设计一个摩擦电信号的检测电路,电流最大在40nA左右,把电流转化成-5~+5V的电压传给单片机的ADC口检测
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
根据您的需求官方没有针对性的参考设计。
以下建议请您参考:
核心组件:运算放大器(Op-Amp)
原理:利用运算放大器的虚短和虚断特性,通过反馈电阻将输入电流转换为输出电压。由于电流非常小,需要选择低偏置电流、低噪声的运算放大器,如精密运算放大器。
电路设计:
问题:由于电流可能是双向的,需要输出-5V到+5V的电压。
解决方案:
问题:运算放大器的输出可能不在-5V到+5V的范围内,需要进行偏移和缩放。
解决方案:
问题:摩擦电信号可能包含噪声和干扰。
解决方案:
重要性:稳定的电源是确保电路性能的关键。
措施: