This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2189: 最大输出电压幅度与频率间的关系

Part Number: OPA2189
Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA2140

OPA2189最大输出电压幅度与频率间的关系,见OPA2189数据手册图7-36,我理解的意思是,频率在100kHz左右,OPA2189最大输出电压幅度会明显衰减不足5V。

1、我的理解是否正确?

2、见图一设计电路仿真:运放供电±5V,输入源±2.5V,仿真结果200kHz,运放输出幅值都没有衰减。与手册图7-36参数不符,让我很困惑。

3、设计的adc采集模块用到OPA2189作为低通滤波,我们需要采集至少达到200khz的信号。目前样品实测100khz复制没有衰减。手册图7-36让我很不放心,此芯片是否可以达到200khz输出5V的幅值?我是否能够继续选型此芯片。

4、图7-36,我理解没错的话,造成如此之低的原因是什么?带宽14M,压摆率20V/us,参数不低啊,请解释一下。与OPA2140/OPA2192带宽和压摆率相似的情况下,此参数相差甚远。

  • 您好,这个是全功率带宽的限制的问题。

    根据计算Vp=SR/(2pi*f), 在100k时是不应该有限制的,这与仿真结果是一致的。考虑可能是图有问题,我们会跟产品线核实,请耐心等待。

  • 感谢回复,请尽快确认,我们小批量买了此芯片,如果有其他原因无法保证200kHz的最大电压稳定输出,我们必须考虑换芯片。急!我们有±15V和±5V的供电,期望至少能达到如图OPA2140的水准。

  • 您好,了解您的情况。问题已经反馈,但产品线确认可能需要些时间,如果实在着急的话建议替换。

  • 感谢您的等待,我们已经安排了实验室测试,但还需要更长的时间,有结果会第一时间通知您。

  • 您好,我们已经用示波器进行了粗略的测试,发现200k时候没有明显的失真,在示波器上查看信号时,除非失真非常严重,否则很难检测到失真。然而更改手册需要更全面和严谨的测试,而不仅仅是示波器查看波形,我们已经通知相关团队核实和测试,这会是很长的周期,为不影响您的设计,建议在手册更新之前,针对您的设计建议更换器件。