你好,请问问下
1.图中标黄的这句话意思。是直接理解为OD没有什么用吗?
2.如下图
这个典型应用中,有一块板子无输出,我维修时找不到问题。
查的情况如下:供电电源正常,焊接目视无问题,IC输出的基准3V在误差范围,Q1\Q2型号焊接正常,但是EF上的断线故障灯LED1常亮,实际上Iout对地接100R电阻着,即使直接对地短路,也不会灭,
另外3脚VG测试14V左右,关键2脚IS电压对地为0V,有点怀疑是IC关闭状态。
还能排查什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,请问问下
1.图中标黄的这句话意思。是直接理解为OD没有什么用吗?
2.如下图
这个典型应用中,有一块板子无输出,我维修时找不到问题。
查的情况如下:供电电源正常,焊接目视无问题,IC输出的基准3V在误差范围,Q1\Q2型号焊接正常,但是EF上的断线故障灯LED1常亮,实际上Iout对地接100R电阻着,即使直接对地短路,也不会灭,
另外3脚VG测试14V左右,关键2脚IS电压对地为0V,有点怀疑是IC关闭状态。
还能排查什么?
OD是输出禁用引脚,控制OD以减少开机和关机期间的输出故障。此逻辑输入控制输出。
如果未使用此引脚,将此引脚连接至GND。调节器不受OD影响。指的是电压调节器,并不是说OD引脚没有用。
设计电路检查的话, 你可以按我们评估板的Page6的电路图对照检查下。
www.ti.com/.../sbou048c.pdf
这个就是照这个参考电路设计的,参数都一样。
这个对问题分析没有帮助,特定负载下,典型应用中各点电压是否可以计算,或者有tina仿真原理图吗?
另外,这个XTR111是一个恒流输出,为什么会有过流保护,而不是过压保护,当初照抄典型电路,没想过这个问题。请问这个可以指导下吗?