AMC3330: 高频信号噪声大

Part Number: AMC3330

AMC3330在输入信号达到100K的时候相移挺大的,而且信号好像有点畸变了,这是什么原因

  • 您好,

    输入是什么样子的?如果噪声似乎出现在设备之前,客户可以考虑添加输入滤波。

    请让我知道他们看到了什么,这样我们才能更好地提供建议。

  • 输入的是100Khz的正弦波。输出通过运放,差分转单端后,波形畸变了。补充一个波形图,途中红色的微运放输出信号,黄色为电阻R65的波形。

    仿真软件的结果是没问题的,实际在pcb上测试有问题。如若加滤波,请问在哪里加

  • 我假设R65是在AMC3330差分输出之后?如果是这样,噪声可能不是来自放大器,而是来自信号链的运算放大器部分。正在使用什么运算放大器?客户可以尝试按照用户指南中的说明添加电容器: