TLV9021: INA849 放大信号100倍,TLV9021比较器无法工作

Part Number: TLV9021
Other Parts Discussed in Thread: INA849

工作原理是在分流器电阻上使用INA849采集电压后放大100倍后的电压与TLV9021的IN-的基准电压(20mV)进行比较后,TLV9021的OUT输出高低电平;

TINA仿真图结果正常:

绘制PCB后,INA849的电压放大值都正常,但TLV9021在INA849没有放大信号输入时,TLV9021的OUT有1.2V的电压(万用表测量),使用示波器抓取波形,TLV9021的OUT是一个有规律的波形max 2.02V min 100mV左右的,且信号频率也在变,最大值频率192kHZ,我初步怀疑是否是外部供电引起的振荡?

PCB和原理图如下:

  • 您好,

    但TLV9021在INA849没有放大信号输入时,TLV9021的OUT有1.2V的电压(万用表测量)

    您是指INA849正常工作但是比较器无法正常工作吗,比较器需要给输入信号,建议断开R3, 通过给定TLV9021信号,看看输出是否正常。如果您指的是INA849输入悬空,造成输出状态不定,那需要给输入一个偏置,避免出现这种情况。

  • 断开R3,直接给定TLV9021电压信号,方案设置是TLV9021 IN+输入大于20mV输出高电平,小于20mV输出低电平;

    测试结果如下:

    ① IN+给定18mV ,TLV9021输出的波形

     OUT端应该输出低电平,但一直在跳变,最大的幅值要达到2.27V

    ② IN-给定25mV,TLV9021输出的波形

     OUT端应该输出高电平,也如低电平状态一样在跳变,最大值3.35V,最小值1.48V

    这种情况,是否可以肯定TLV9021没能工作呢?@Eric,又是何种因素导致的这种情况呢?十分感谢!

  • 您好,电路是工作了,示波器上能看见0V和3.3V的电平变化。提供的电路也没看到明显问题。干扰可能来自5V,3.3V电源或是GND,再或者来自比较器的输出引脚, 模拟器件建议使用线性电源供电, 数字地模拟地单点接地。如果电源也没问题,建议更换器件试一试。