This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电路如上图所示 Vin接收一个超声波传感器的入射信号以及反射信号 入射波信号强度为0-12V(理论值) 信号频率为400kHz
用LM359 替代uPC209C时发现 输出信号的振幅变小了
upc209C的 反射波信号幅度峰值 大约在3.4V左右(忽略入射波信号)
LM359替代之后 反射波信号幅度峰值 大约在2.7V左右(忽略入射波信号)
但是当把MBF带通滤波电路的增益倍数调整为100时,LM359的出力和uPC209C的输出反射波振幅峰值基本一样在1V左右(忽略入射波信号)
求教这是什么原因?该怎么解决?
最终结果我是想把反射波振幅峰值控制在3.2V~3.4V左右
您好
运放性能差异:
增益调整:
选择合适的运放:
优化电路设计:
具体实现:
注意事项:
首先感谢您耐心的讲解,让我有更多的收获
我刚才又确认了一遍数据说明书
LM359和upc209C的数据差异在三个地方
第一Input Bias Current
LM359的标准值在8uA uPC209C的标准值在5.3uA
第二Output Currents
Source;LM359标准值40mA upc209C标准值65mA
Sink (Overdriven);IIN(−) = 100 μA, IIN(+) = 0,VOUT Force = 1V这个条件下 LM359标准值3mA upc209C标准值4.5mA
其余部分的数据基本一样 而且在uPC209C的数据手册上 推荐LM359可以完全替代upc209C
现在我实在是想不出来该怎么优化电路了 ,如果您可以帮助我的话,那是我的幸运。因为没有设计经验所以现在的我很迷茫
最后再一次感谢您