Other Parts Discussed in Thread: INA240
请问INA281的AC CMRR是怎么测试的,需要在IN+和IN-之间给差分直流电压吗,我给了差分直流电压后的CMRR测试结果很差
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请参考下面training视频:
这不是一个微不足道的测试。 在进行这些测量的整个过程中,直流电源都需要保持恒定。 此源还需要能够处理您正在进行的共模更改,而不是以低频140dB的相同方式进行更改。 如果您之前无法复制DC性能,那么您将在整个曲线上遇到问题。
另一件事是您需要能够在特定频率下应用一个小信号VCM并将输出过滤为相同频率。 这有助于为设备的全部带宽消除噪音,并仅获取感兴趣的频率。
CMRR也是测量输入的参考值,因此测量输出后,您必须除以增益,才能针对输入进行计算。
我假设这是您尝试复制的曲线?