This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

THS4531: 請問使用單端輸入時,的電壓輸入範圍?

Part Number: THS4531

您好,如題:

THS4531,Vdd=3.3V,Vss=0V,請問輸入範圍是多少?可以-3V~+3V嗎?
謝謝


  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,单电源3.3V供电,根据手册输出范围,0.2V~3V(3.05V)。 如果Vocm为(3-0.2)/2+0.2=1.6V. 输出摆动幅度最大为+-1.4V. Av=1V/V, 根据您的需求反馈到单端输入,范围极限值则是+-2.8V。

  • 您好,我問的是不會損壞TH4531的輸入範圍,有沒有相對應的公式?
    以下是我的推導~麻煩幫我確認一下~
    如Vocm為1.5V,Av為7.5倍
    Input Voltage Vin+/-為(Vs-)-0.7 to (Vs+)+0.7V
    Vs-為Gnd,Vs+為3.3V,經過模擬Vin +/-約等於  (單端輸入) *(Av)+Vocm。
    因此我推導 單端輸入的範圍為
    Min: (-Vocm-0.7)*Av = -16.5V
    Max: (Vocm+0.7)*Av = 16.5V

  • 如Vocm為1.5V,Av為7.5倍

    您好,如果需要知道该条件的线性值,可以按照上面我提供的方法推到,超过这个范围的值由于输出会逐渐饱和,不再满足线性关系。不能按照您提供极限值进行计算。只能实际测量,保证VIn的输入引脚Input Voltage Vin+/-為(Vs-)-0.7 to (Vs+)+0.7V。

    我们是不推荐使用这种方法设计极限电路,通常是在输入前端采取保护电路,保证运放一致处于线性范围内。

  • 您好,
    前端電路的保護採用OPA的Vs+/Vs-做為限制,因此我需要知道TH4531的輸入限制。
    若採用串接其他保護方式,如Zener會有漏電流跟頻寬問題,這是一個高精度的電路,因此我必須確保不會損壞,且不影響頻寬跟精度。
    線性度會再考慮,我首先需要確認的是損壞問題
    能否提供一個極限值計算公式?,謝謝

  • 您好,

    先考虑线性范围,如Vocm為1.5V,Av為7.5倍。输出摆动幅度最大为+-(1.5-0.2)=1.3V, Av=7.5V/V, 根据您的需求反馈到单端输入,则输入线性范围是+-1.3*2/7.5=+-0.34V。请把电压限制在这个值以下。当超过这个限制,运放进入饱和状态,不再具有线性关系。此时需要实际测量或者仿真才能得到您所需要的参数。