Part Number: XTR110
想使用XTR110输入0-10V对应输出0-200mA的电流,其中那个芯片的13-16引脚的电阻应该匹配多大的电阻值?电路图是按照说明书的图10的图纸进行测试验证?其中不用的引脚悬空影响不影响芯片的正常工作及输出的线性度。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: XTR110
想使用XTR110输入0-10V对应输出0-200mA的电流,其中那个芯片的13-16引脚的电阻应该匹配多大的电阻值?电路图是按照说明书的图10的图纸进行测试验证?其中不用的引脚悬空影响不影响芯片的正常工作及输出的线性度。
澄清一下,您需要0-200mA?
本数据表是一个较旧的数据表,我同意您的看法,其中有些要点不是很清楚。 我将解释文本的一般含义,然后进入问题。
如果是这样,我们确实有一种计算Rext的方法,因为电阻被调用。 下面是一个更详细地讨论它的片段:

内部R9 (如下所示)为50欧姆。 因此,插入Rext需要为5Ω 的值。 但是,如数据表中所述,内部薄膜电阻器R9可以变化20%,您需要测量R9并调整Rext值以获得200mA范围的输出。 Ω R9的20%容差,Rext的值可以介于4Ω 至6之间。
其中那个芯片的13-16引脚的电阻应该匹配多大的电阻值?
电路图是按照说明书的图10的图纸进行测试验证
如图8所示,当输出电流在正负方向摆动时,电阻匹配有更多的工作要做。 您希望与图10应用程序更加匹配。