Other Parts Discussed in Thread: OPA549
利用OPA549 高压大电流运放搭了一个简易测试源模块,参照DATASHEET中的FIGURE14,略作调整,得到测试模块如图1所示;
目的:可出直流,10Hz交流,1KHz 交流,
直流与10Hz交流电流较小,峰值范围:60mA~2A;
1KHz电流要求较大,峰值范围:60mA~10A;
模块接线: 图1中电阻实际为两个功率型0.75Ω/25W铝壳电阻(手头无0.1Ω功率电阻)
OPA549接±9V/12A双电源;
信号发生器接VIN,输出Vo接地;
待测设备有一互感器穿芯通过回路(如图1中C处所示)
穿芯互感器用电桥测得1KHz条件下电感L=276µH。
图1
OPA549的DATASHEET首页贴图如图2所示。
图2
测试结果:
OPA549输出电压正常(图1中A处),而图1中B处电流波形受C处穿芯互感器感性影响发生畸变;
波形如图3所示:蓝色曲线为A点电压波形,黄色曲线为B点电流波形。
问题(1):如何让输出电流不受负载感性响应?
OPA549 的DATASHEET中给出了一种RC补偿网络,如图4所示。
按照该电路结构,末端阻抗为:Z = (R+1/jwc)//jwL,通过配方消除表达式Z的虚部,可只剩下实部,理论上表现为纯阻性。但实测无明显改善效果。
问题(2):电流源结构能否解决电流波形畸变现象?
有同学建议将电压输出改为恒流源设计,后级采用功放输出。
但一般功放IC频响范围都在20Hz~20KHz之间,直流和10Hz的输出应该满足不了要求。
恒流电源设计这块知识不懂。但在网上找到了两个howland电流源模块,可以进行压电转换,如图5所示。
http://www.ourdev.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5086427 http://www.dzsc.com/data/2014-4-24/105467.html
左图中Vin/R2等于输出电流I。
右图为一种改进型howland电流源模块,其目的是通过选择电阻以最大程度减少接地负载电流源误差;看文章内容输出电流好像一般都是mA级的。
想知道这种howland运放结构的电流源输出能力能有多大?
是否跟运放输出能力有主要关系?
OPA549采用这种结构能输出大电流吗?
请诸位赐教。(先不要求精度了,能保证电流波形不畸变就OK)