This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

利用OPA549高压大电流运放搭了一个简易测试源模块,结果带载后电流波形畸变了!

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

利用OPA549 高压大电流运放搭了一个简易测试源模块,参照DATASHEET中的FIGURE14,略作调整,得到测试模块如图1所示;

目的:可出直流,10Hz交流,1KHz 交流,

              直流与10Hz交流电流较小,峰值范围:60mA~2A

              1KHz电流要求较大,峰值范围:60mA~10A


模块接线: 图1中电阻实际为两个功率型0.75Ω/25W铝壳电阻(手头无0.1Ω功率电阻

                         OPA549接±9V/12A双电源;

                         信号发生器接VIN,输出Vo接地;

                         待测设备有一互感器穿芯通过回路(如图1中C处所示)

                         穿芯互感器用电桥测得1KHz条件下电感L=276µH

                                                         图1

OPA549的DATASHEET首页贴图如图2所示。

                                          

                                                              图2 

测试结果:

        OPA549输出电压正常(图1中A处),而图1中B处电流波形受C处穿芯互感器感性影响发生畸变;

波形如图3所示:蓝色曲线为A点电压波形,黄色曲线为B点电流波形。

                                                         图3

 

问题(1):如何让输出电流不受负载感性响应?

OPA549 的DATASHEET中给出了一种RC补偿网络,如图4所示。

                                                            图4

按照该电路结构,末端阻抗为:Z = (R+1/jwc)//jwL,通过配方消除表达式Z的虚部,可只剩下实部,理论上表现为纯阻性。但实测无明显改善效果。

 

问题(2):电流源结构能否解决电流波形畸变现象?

有同学建议将电压输出改为恒流源设计,后级采用功放输出。

但一般功放IC频响范围都在20Hz~20KHz之间,直流和10Hz的输出应该满足不了要求。

恒流电源设计这块知识不懂。但在网上找到了两个howland电流源模块,可以进行压电转换,如图5所示。

 

                                                               图5

http://www.ourdev.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5086427        http://www.dzsc.com/data/2014-4-24/105467.html

左图中Vin/R2等于输出电流I

右图为一种改进型howland电流源模块,其目的是通过选择电阻以最大程度减少接地负载电流源误差;看文章内容输出电流好像一般都是mA级的。

      

想知道这种howland运放结构的电流源输出能力能有多大?

是否跟运放输出能力有主要关系?

OPA549采用这种结构能输出大电流吗?

请诸位赐教。(先不要求精度了,能保证电流波形不畸变就OK)