This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA564: OPA564原理图设计检查

Part Number: OPA564

Dear TI:

附件图片是我们设计OPA564AIDWPR的两个电路原理图,请帮忙检查原理图设计是否合理,谢谢!

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    感谢您的信任!

    给您推荐以下工具辅助您验证原理图

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sbom405

    官方提供的仿真模型,将您的原理图导入查看是否实现您希望的功能来验证您的原理图

    https://www.ti.com.cn/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    如果输出信号不理想可以尝试用以上工具来实现参数匹配。

  • 如附图所示,我们使用OPA564除了做运放之外还有一种情况是做跟随器,OPA564做跟随器时需要怎么来处理电路

  • 您好

    感谢您的回复!

    关于您帖子的问题是否已经被厘清,如果帖子问题已经被厘清,请重新发帖询问。

  • 如附图所示,我们使用OPA564除了做运放之外还有一种情况是做跟随器,OPA564做跟随器时需要怎么来处理电路

  • 您好

    OPA564用作电压跟随器(Voltage Follower)的设计与注意事项

    电压跟随器是一种增益为1的同相放大器,主要用于阻抗匹配和信号隔离。OPA564作为高输出电流、高带宽的运放,用作跟随器时需特别关注​​稳定性、热管理和电源设计​​。以下是设计要点:

    问题1:容性负载导致振荡(最常见)​

    问题2:热失效​

    问题3:电源噪声干扰​

    设计注意点

    设计陷阱​

    • ​驱动低阻负载无保护​
    •  ​​电源退耦不足​
    • ​反馈路径过长

    总结​

    OPA564用作跟随器时,​​稳定性 > 精度​​。通过隔离电阻(Riso)、优化PCB布局和电源退耦。对于超过500mA的负载,建议外接MOSFET扩流,避免芯片过热。最终参数需通过负载测试验证(尤其注意电机/感性负载的反电动势)。

    以上是给出的建议以及注意事项提醒,关于实际设计请您参考datasheet结合您的实际情况来进行设计。