1、使用过程中感觉DRV8301极其的脆弱,感觉非常容易损坏。参照官方推荐的电路设计了PCB,自己焊接了两块,交由专业焊接公司机贴了两块,自己焊接的两块板子上4片DRV8301(每块板子有使用两片DRV8301)全部损坏,焊接公司焊接的两块板子中也有一片DRV8301上电初始化后一直告警欠压(GVDD_UV);
2、当电源电压低于24V时,芯片就工作不正常,无法驱动电机(电机额定工作电压为36V);
3、过流保护不起作用,将8301内部OC_ADJ_SET寄存器设置为20时,启动电机,发现将DRV8301损坏了,而MOSFET却都正常,根据外部运放设计的检测回路,实际也没有到达预设保护的电流值;
4、当给DRV8301初始化时,发现SDO引脚输出的信号一直为高电平,无法读出数据;
5、当PCB板驱动同时两路电机时,其中的一片DRV8301会频繁告警,其状态寄存器的GVDD_OV、PVDD_UV、GVDD_UV、OTW、OSTD、FAULT同时为1,但是电机能够正常转动。
以上现象都是在同样的PCB板子上的实验。