Hi,
1、DRV8832芯片手册中给出限流电阻不允许超过1欧,8832驱动电机运行电流不超过15mA,限流设置需求不超过100mA(实际在40mA左右),所以这个限流电阻不应小于2欧。如何能在满足需求下,平衡限流电阻的大小?
Hi,
你这个电机的直流阻抗是多少,启动电流在没有限流的时候峰值是多少。
如果一定需要设置很低的限流值,采样电阻可以设置到2 ohm 问题不大。
电机电流如果从10mA变化到14mA,电源电压就从3.5V降到3.2V这个是有点问题,电源的内阻和带载能力太弱了。这样的情况电机启动时岂不是掉更多。这个需要系统优化一下。
nFAULT如果报的是过流,那说明实际运行电流时常触及到你设置的电流限并超过275ms。所以电机的电流可能不是你说的那么小。
你这个电机的电阻值完全不需要控制启动电流才是,再一个驱动系统电压是接的多少,5v对160欧也不过30mA.
DRV8832这边设置一个200mA用来防止线圈意外局或者全部短路就好了,启动,正常,堵转电流都让它顺其自然就好。
实在要设置2ohm采样,很低的限流止,那就实验一下看看会不会容易误触发限流,要是没事就没事了,用很久也不会有事。只是推荐1ohm以下不是强制的。