急!!DRV8832 Risense值的权衡 和 faultn异常

Other Parts Discussed in Thread: DRV8832

Hi,

1、DRV8832芯片手册中给出限流电阻不允许超过1欧,8832驱动电机运行电流不超过15mA,限流设置需求不超过100mA(实际在40mA左右),所以这个限流电阻不应小于2欧。如何能在满足需求下,平衡限流电阻的大小?
2、8832外围电路如下,R48=50k,R54=75k,在系统电流达到约45mA时FAULTn输出低电平(此时电压会降至2.8V左右);当电机运行,系统总电流约10mA(此数据位电机空转电流,带压转动时电流预计在14mA),电压由3.52V降低至3.24V。我们期望的目标是电机启动的电压压降不超过0.3V(压降尽量低),过流时电压压降不超过0.6V。
     因为这个压降过大导致系统不断的'复位',FAULTn不断输出低电平,帮忙看看哪里出现问题了?
谢谢!

  • 你这个电机的直流阻抗是多少,启动电流在没有限流的时候峰值是多少。

    如果一定需要设置很低的限流值,采样电阻可以设置到2 ohm 问题不大。

    电机电流如果从10mA变化到14mA,电源电压就从3.5V降到3.2V这个是有点问题,电源的内阻和带载能力太弱了。这样的情况电机启动时岂不是掉更多。这个需要系统优化一下。

    nFAULT如果报的是过流,那说明实际运行电流时常触及到你设置的电流限并超过275ms。所以电机的电流可能不是你说的那么小。

  • ,

    感谢您的及时回复!

    以上问题我会去确认,可能如你所说,是峰峰值测量问题,启动电流估计不止45mA。

    请问,采样电阻小于1ohm的原因,是处于什么考虑的?是PWM的干扰 会造成ISENSE电压过大考虑的?

  • Wilson,

    或者简单来说,我现在的应用,Risense设为多大合适?望指教。

    我电机的直流阻抗约160欧,启动电流在没有限流时的峰值电流约60mA(使用万用表多次采集的最大值)。因为手册中说明使用电阻必须小于1欧,如果使用2欧或者2.4欧的电阻会不会在使用一段时间后出现异常情况;

    谢谢!

  • 你这个电机的电阻值完全不需要控制启动电流才是,再一个驱动系统电压是接的多少,5v对160欧也不过30mA. 

    DRV8832这边设置一个200mA用来防止线圈意外局或者全部短路就好了,启动,正常,堵转电流都让它顺其自然就好。

    实在要设置2ohm采样,很低的限流止,那就实验一下看看会不会容易误触发限流,要是没事就没事了,用很久也不会有事。只是推荐1ohm以下不是强制的。