请教DRV8842的短路保护问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8842

drv8842的datasheet里面关于短路保护有这么一段

If this analog current limit persists for longer than the OCP time, all FETs in the H-bridge will be disabled and the
nFAULT pin will be driven low. The device will remain disabled until either nRESET pin is applied, or VM is
removed and re-applied.

意思是短路后nFAULT脚将变低,H桥将关闭直到nRESET复位或者重新上电。下面文档管脚说明说了nFAULT脚在过温、过流等异常情况会变低。

那么问题来了:

1 请问nFAULT管脚当短路时变低,如果短路消失了能否接着恢复成高信号?

2 如果第一个问题成立,是否可以将nRESET管脚和nFAULT管脚接在一起,来实现短路时芯片一直复位关闭输出进行自我保护,短路一恢复芯片复位变高,继续开始输出驱动信号。

3 如果第一个问题不成立,能够推荐一个简单的非编程逻辑电路来实现问题2的功能。

  • 第一条不成立,就算短路消失了,FAULT还是保持低。

    第二条可以这样做,一短路,FAULT置低,这样RESET也被拉低,芯片就被复位了,如果短路还在,这个过程就重复,如果短路不在了,就正常工作

  • Chunjiang Wu 说:

    第一条不成立,就算短路消失了,FAULT还是保持低。

    第二条可以这样做,一短路,FAULT置低,这样RESET也被拉低,芯片就被复位了,如果短路还在,这个过程就重复,如果短路不在了,就正常工作

    请问8842对短路的保护会不会在系统复位的瞬间保护不到位,我的意思是会不会存在这样的风险:由于8842在复位时保护功能还没有正式起作用,如果外界还在短路,造成H桥损坏?

  • Chunjiang Wu 说:

    第一条不成立,就算短路消失了,FAULT还是保持低。

    第二条可以这样做,一短路,FAULT置低,这样RESET也被拉低,芯片就被复位了,如果短路还在,这个过程就重复,如果短路不在了,就正常工作

    您第一条的意思是不是:只要有过流,过温、和欠压(FAULT规定的三种故障情况)发生,那么即使造成那三种故障的外界环境已经变正常,如果系统不复位或重启,FAULT脚还是会一直变低?

  • 这样还是有可能的,但并不是瞬间保护不到位,只是过流条件一直存在,相当于不停在过流关断、复位重复,重复频率很快的话,还是容易损伤器件,毕竟短路一下子的电流还是很大的,累积起来还是有可能出问题的

  • 过流保护是锁的,意思就是不复位或者不重新上电,FAULT是保持的;过温是自动的,只要温度降下来,FAULT就恢复了,欠压也是,只要电压恢复正常了,也恢复了

  • 请问,drv8842的复位脚是低信号就开始复位并开始重新正常跑呢,还是低信号就复位但是停止工作直到复位脚变高才开始正常跑?

    如果是低信号就开始复位并开始重新正常跑呢,芯片本身的复位时间有多长?

  • 如果芯片本身的复位时间长,能否认为短时间(1s以内)短路,由于芯片本身复位的时间长,过流关断、复位重复,这样重复的频率就不会太快,不会造成损坏?

  • 低信号就复位,直到高才开始正常工作;因为,一旦复位以后,FAULT信号就没了,所以芯片又启动了