DRV8880EVM 调试GUI软件(GUIComposerApp-v1.0.setup-win_2.0.3)的安装问题-求急救!!!



最近用DRV8880EVM模块,连接好USB接口和VM(12V)、42步进电机,电机无反应。看User guide说需要用GUI软件控制,安装软件的时候一直不成功,提示找不到nw.exe不知道什么原因,找很久没找到原因,紧急求助!!!谢谢!!!以下是安装步骤,请看看是否有问题:

下载的安装包解压缩之后,有两个文件如下:

我的系统是WIN7 32位专业版,以管理员身份运行,如下所示:

到如下界面时,点下一步:

在如下界面时选择  I Accept......

如下步骤时选择:“NEXT”

然后出现如下界面:

然后选择: "Install from file",然后选择前面文件夹里面的那个文件“Install_image_drv8880evm”。如下所示:

然后点击NEXT,继续安装。如下所示:

以下是安装步骤:

进度条走完之后是下面这个界面,点击“Finish”如下所示:

然后在电脑桌面上看到如下图标:

双击图标之后没有弹出user guide上说的软件界面,而是出现如下界面:

搞不清楚这个nw.exe是什么鬼???其他应用这个DEMO的筒子们你们安装成功了么?为啥我的一直不行???求急救!!!!