如下图所示,是我在datasheet上 的应用实例中 修改而来的,我们想用8432 驱动两个TEC,分别控制他们加热或制冷,咨询内容如下:
1. PVDD 预计接12V ,8432 单路驱动能力 达到7A ,我的接法 是否能满足 TEC1和TEC2 都能达到12V 7A的 正反电流
2. PWM_A,PWM_B,PWM_C,PWM_D 我接MCU上,
第一种:也只希望输出为12V 或0V ,不需微调电压,那这样我PWM_A的输入是否只要高电平3.3V ,PWM_B的输入只要是低电平0V,那么TEC1 就能获得由OUT_A 到OUT_B 的12V电压,电流能支持到7A。如果PWM_A输入为低0V,PWM_B输入高电平3.3V,电压电流就反向,TEC1 就能获得由OUT_B 到OUT_A 的12V电压,电流能支持到7。ATEC2类推,是否是这样?
第二种:如果 我希望 TEC1 是3V 正反电流工作, TEC2是8V正反电流工作。例如 TEC1 是3V 正电流工作我给PWM_A输入Duty Cycle25%波形,PWM_B输入0电平。TEC2 是8V 反电流工作我给PWM_C输入输入0电平,PWM_D输入Duty Cycle66.6%波形。这样对吗?
3.8432的发热量是否很大 ,是否要考虑 加装散热片
4.电路上 还有什么其他问题 请帮忙指出,如有实际的TEC 应用电路 也请分享