关于DRV8850驱动电机反电动势问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8850

1、在这个IC里,是否每个mos都有续流二极管?能吸收多大的电流?DS好像没有说明。

2、我的应用中电机经常进行急停并反转,因此会有较大的反电动势,请问内部mos是否有足够能力吸收这个反电动势?(电机 电压3.5V 电流1.5A)

3、如果我在电机和电源之间、电机和地之间各加二极管是否能增强反电动势的吸收能力?这样做是否有必要?

希望得到专家们的解答,以便优化电路,谢谢

  • 1. 这是MOS寄生管,每个都有。我们没有对这个管子参数进行spec标定。

    2. 反电动势经由二极管到供电电源,是依赖电源上的电容/二极管吸收能量的。

    3. 可以提高续流能力,但需要通过电源上的电容/二极管吸收反电动势。

  • 尊敬的TI工程师:

    您好!我在使用DRV8850做一款电机驱动产品,运动模式类似电动牙刷,需要电机振动,等于是电机一直在正反转切换。

    我在测试电机两端电压发现,反电动式已经超过5V。(我的供电电压是锂电池3.7V,我没有外加续流二极管,开关频率是50KHZ)请问这种情况下芯片能可靠工作吗?我只知道这颗芯片的供电电压不能超过5.5V,假如反电动势超过5.5V,会不会影响寿命?

    盼解答, 谢谢!

  • DRV8850的电源端最高耐压到7V,5.5V反电动势不会导致芯片损坏。