两块ULN2803同时控制一路LED灯



目的:两片ULN2803其中各一个通道,同时控制一路LED灯,两块主控板都可以点亮LED灯;当主控板1和主控板2都上电,控制信号正常。两个主控制都可以点亮LED。

两块主板是同一个24V开关电源供电,

问题:主控板1供电,主控板2断电:当主控板1控制绿色LED灯时,主控板2红色的LED也随着一起亮灭。事实上,主控板2根本没有控制红色灯板,因为主控2根本没有上电。

主控板断电,灯板上的24V是一直有的。只是主控板和达林顿管的24V,GND都断开了。

请问各位老师,这是怎么了呢