最近在测试DRV8432芯片,按照官网的EVM原理图连接线路,输出电感没接(不知道是否跟没接电感有关)在测试过程中经常烧毁PVDD管脚,今天已经是第三片了,模式用的M1M2M3为000,限流电阻选用的47k,PVDD有4个220UF并联的电容,不知为何老是烧毁PVDD,能让步进电机转起来,但是无缘无故就瞬间烧毁了,有遇到这种问题的前辈吗?如何避免?
最近在测试DRV8432芯片,按照官网的EVM原理图连接线路,输出电感没接(不知道是否跟没接电感有关)在测试过程中经常烧毁PVDD管脚,今天已经是第三片了,模式用的M1M2M3为000,限流电阻选用的47k,PVDD有4个220UF并联的电容,不知为何老是烧毁PVDD,能让步进电机转起来,但是无缘无故就瞬间烧毁了,有遇到这种问题的前辈吗?如何避免?
PVDD-GND的耐压达到70V,PVDD的供电电压推荐值在50V以内,你的PVDD电压多大?电机烧毁是不是因为反向电动势。方便贴出你的原题图和PCB图吗?
PVDD电压24V,有两次电机还没转就少了,上电顺序:1,输入四个PWM按照单4拍节拍输入PWM波,2,将RESET_AB和RESET_CD都接地,然后GVDD供12V电,接着给PVDD共24V电压,当我将RESET_AB和RESET_CD给3.3V电平时,芯片立马烧毁了。
我的图是按照TI官网EVM原理图接的,接的是洞洞板,检查过N多遍,电路连接没有错的。
你的通道AB、CD之间是否有死区时间,FET的高边和低边不能同时打开,否则会烧毁管子,手册上给出的死区时间典型值是5.5ns.
你先不送PWM试一下,看会不会出故障。
感谢指导,按照您的说法,加上死区时间已经没出现芯片烧毁现象了,之前我总认为芯片内部已经避免了死区时间,数据手册也看到有说道死区时间。感谢前辈!
谢谢您的指导。最近几天在各种尝试下,DRV8432已经可以正常工作了。
再次感谢大家!