请教TI的工作人员,真心求救啊。
折腾了3天了。。老板很上火。我也很上火,没有任何资料只有一份英文版的DS手册,翻过来覆过去的看,也看不出个花来了。
使用TDC1000 +TDC7200,做超声波流量计的开发工作,现碰到问题如下:
硬件使用中,AD8652芯片并没有焊接。
问题描述:
1、使用TI的LM1117-ADJ生成3.6V,给TDC1000供电,同时经过2个10M电阻分压给VCOM;
但在实际中,在寄存器内不管是设置为inter或extern,VCOM电压都是1.26V,如果我的系统一旦开始发送和接收回波,这个值就会跳动,跳动的最大最小幅度约有0.2V左右,我使用TDC1000-7200EVM测试,在相同的位置测试(注意,并不是跟随器后面,而是TDC1000-VCOM引脚处)。 为什么有这种差异呢,不是很理解?
2、在TDC7200里如果设置了多周期,是否TDC1000里也要同时设置多周期,这两个寄存器设置是否要一致?
3、现在是1cycle读出来的数据,跳动有20-30nS完全不可用,而我整个系统供电的3.3V和给TDC1000供电的3.6V,跳动基本是在0.001,我使用高精度万用表。
这种采样值跳动的前提下,如何改善,如果使用128cycle,那跳动的幅度能高达200-300的ns时间。
4、现在附上TDC1000的原理图。。
请TI的高手,指点一下,为啥这个电压值不能稳定住,即便是因为输出电流小,不能稳在1.8V,但起码要稳定不变,而原版的TDC1000-7200EVM就是稳定的。
另外就是这个跳动的时间值了,20ns简直不能用了。
十万火急啊。