请问把DRV10983的EVM上的DRV10983 芯片换成DRV10983-Q1的芯片,还能正常使用吗,DRV10983和DRV10983-Q1可以pin to pin兼容吗?
请问把DRV10983的EVM上的DRV10983 芯片换成DRV10983-Q1的芯片,还能正常使用吗,DRV10983和DRV10983-Q1可以pin to pin兼容吗?
通常来说,同一款型号后缀Q1代表的是这款是用于汽车等级的产品,符合AEC-Q100的标准。电气功能都是一样的。
对于DVR10983来说,同样也有这个区别。但对比DRV10983和DRV10983-Q1的datasheet发现,二者的电气参数上也有些差异,比如motor 电压范围不同。
在替代的时候需要注意一下电气参数上的细微差异。
这一般是GUI与EVM通信存在故障。请在电脑系统里面查看相应的COM口对应正确,工作正常。确保USB2ANY在第一次使用时已经正确更新了FIRMWARE。