现在主要问题是:
1、我们需要在电机控制的每次FOC计算周期(中断周期125us),要快速访问到旋变的状态数据是否可用,直接IO可以访问的故障状态只有SFAULT总故障,无法知道信号的恶化和丢失等具体状态。
2、相较于AD2S1200的LOT和DOS信号可以IO快速访问,我们希望在PGA411上有类似这样的访问方法。
现在主要问题是:
1、我们需要在电机控制的每次FOC计算周期(中断周期125us),要快速访问到旋变的状态数据是否可用,直接IO可以访问的故障状态只有SFAULT总故障,无法知道信号的恶化和丢失等具体状态。
2、相较于AD2S1200的LOT和DOS信号可以IO快速访问,我们希望在PGA411上有类似这样的访问方法。
如果是sin,cos相关的报警,都集中在DEV_STAT1,可以只检测单个寄存器实现。
另外,芯片是通过检测电压加上一端时间的滤波的机理实现故障检测,调节有限制,假设噪声时间比较长,那是办法将干扰和真实情况区分开。目前方法是拉低FAULTRES做Fault置位,如果持续发生x次,则判断真实。类似平均滤波。