请问一下技术专家,如图中的电路。
这个电路用来切换直流偏置电压。用的三个模拟开关。当三个开关全部关闭的时候,后面的运放同相端电压为0是正常的。
但是当U21打开,其它两个关闭时,按道理输出应该是0.625V,但是此时用万用表发现后面运放同相端电压居然在乱跳,2.7到4.7,3.7什么的,一直乱跳。切换到U19打开 ,其它两个关闭也是一样的结果。在U20A运放同相端对地并电阻也不管用,仍然乱跳。
我把三颗芯片全部拆了重新焊了一次又好了。但是没有拆之前,每个芯片的每个脚连到什么位置,我全部都测过通断,都是连通的。
另外这个电路后面用的ADC是ADS1256.有一个很正常,这个模拟开关电路乱跳这块板上,ADS1256出来的数据总是要偏大,并且偶尔出现几组数据大很多。比如我直接输入基准电压2.5V到ADC的时候,测量值是2.6V左右,测10多次后,会出来几次3.4V左右。输入1.25V基准时,测量值是1.49左右,测10多次后会出来 几次2.9V多,然后过会又回到最开始的值。我给隔离光耦的输出上并联20pf的电容也没有改善。
ADC采样率1K。PGA=1。和MCU是用6N137隔离的。正常的那个板子,接入2.5V基准电压时,前后几次测量值波动最大7uv左右。
你好,我们可以交流一下吗,我最近也在做这个东西,扣扣:1427662165