SPDT模拟开关,断开后输出电压还有3,4V乱跳

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160, ADS1256

请问一下技术专家,如图中的电路。

这个电路用来切换直流偏置电压。用的三个模拟开关。当三个开关全部关闭的时候,后面的运放同相端电压为0是正常的。
但是当U21打开,其它两个关闭时,按道理输出应该是0.625V,但是此时用万用表发现后面运放同相端电压居然在乱跳,2.7到4.7,3.7什么的,一直乱跳。切换到U19打开 ,其它两个关闭也是一样的结果。在U20A运放同相端对地并电阻也不管用,仍然乱跳。

 我分别在几个开关的悬空端都并过130K电阻到地,运放输入端并电阻到地都试过,也是一样,切换后4.7V3.多伏乱跳 。

两个板子,一个电路板正常,一个不正常。
开始我以为是没有焊好,然后把这几个芯片重新焊了好几次,也是一样,偶尔有几次上电,切换后是正常的,多数时候是不正常的。2.5V的基准电压非常稳,但是这个接通后乱跳的时候,那个分压电阻那里的电压也被改变了

  • 建议您做下交叉实验,将好板子的TS5A3160换到坏板子上来对比下是否还会出现以上现象。
  • 我把三颗芯片全部拆了重新焊了一次又好了。但是没有拆之前,每个芯片的每个脚连到什么位置,我全部都测过通断,都是连通的。

    另外这个电路后面用的ADC是ADS1256.有一个很正常,这个模拟开关电路乱跳这块板上,ADS1256出来的数据总是要偏大,并且偶尔出现几组数据大很多。比如我直接输入基准电压2.5V到ADC的时候,测量值是2.6V左右,测10多次后,会出来几次3.4V左右。输入1.25V基准时,测量值是1.49左右,测10多次后会出来 几次2.9V多,然后过会又回到最开始的值。我给隔离光耦的输出上并联20pf的电容也没有改善。

    ADC采样率1K。PGA=1。和MCU是用6N137隔离的。正常的那个板子,接入2.5V基准电压时,前后几次测量值波动最大7uv左右。

  • 你好,我们可以交流一下吗,我最近也在做这个东西,扣扣:1427662165

  • 嗯。。。。。我已经放弃模拟开关了,他有漏电流,悬空还是不放心,我换成信号继电器了G5V-1那种 。这种断开时是直接电气上完全断开。不像模拟开关,至少还有ua级的漏流,容易产生虚电压。