Hi,我们打算搭建一套完整的AWR1243实例系统,是否应该购买以下评估板:
AWR1243BOOST:AWR1243示例,通过60-pin high density (HD) connector, for raw ADC data over CSI接口实时输出雷达回波数据
MMWAVE-DEVPACK:将60-pin接口转换成120-pin connector
TSW1400 EVM:将数据进行采集后,通过USB输出到电脑
是否通过购买这3块开发板,就可以实现将实时的1243雷达数据传输到电脑上,并通过电脑上TI提供的DEMO软件进行观看和存储?
通过这3块开发板是否可以对AWR1243进行控制?
是否所有的固件和软件,TI都有提供实例?只要安装好,就可以操作AWR1243全功能?
DCA1000EVM是否不能满足使用需要?