说错了,没有电流探头,测的电压
我以地为参考,用示波器测A+的波形,正常工作时为很多的三角波(不连续,有间隔)
然后把使能引脚拉高,切换为fast decay后,再把使能引脚拉低,电机就不工作了,A+也没输出
使用的是CGP004 DRV8825开发板和配套的控制软件测试的
用硬件把DECAY拉高了,进入fast decay模式,但是噪声还是有点大
想问一下,对于DRV8824或DRV8825,如何想把噪声和发热降到最低,有什么设计或使用要点吗?
但是电路可以控制的因素并不多啊。ENBLE/REST/SLEEP/DIR 基本是固定的。为了使电机平稳运行,细分数一般都选最大,32细分,
那我们能够调节的就是STEP和驱动电流了,STEP根据实际转速计算,驱动电流可以调节,保证在正常工作时电流最小?
另想问一下STEP频率应该怎么计算?假设步进角为2°,如果需要一秒钟转5圈的话,32细分时STEP频率为:360*5*32/2=28.8kHz? 如果8细分则为:360*5*8/2=28.8kHz=7.2KHz ?