DS125BR800是否最优?

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401, DS125BR820, DS125BR800

您好,我再想咨询一下,我们使用这款repeater是否是最优?是否还有更优的推荐和需要注意的地方。
        我们的项目由3块板子组成,分别是底板,中间转接板,上层板。数据TX是由FPGA的serdes发出,中间经过2对连接器,从下层板到上层板。我们是需要增加repeater,数据的速率是10.3125Gbps,希望是在PRBS31下面没有误码。
      现在发现有一些误码?更详细的信息请参考方案号SR#1-4576402487,我这边已经把更详细的信息通过邮件发到你们这边。
  • 如果是10.3125Gbps的应用,我个人推荐DS100KR401这款:
    www.ti.com/.../ds100kr401.pdf
  • 我们使用过贵司的DS125BR820,发现有很大的误码。后续我们更换为贵司的DS125BR800,我们测试了还是会有误码,但是相比于原来的DS125BR820已经好了很多,但在PRBS31下仍然有误码。
    但是我们发现自环下会有很大的误码,就是输出通过光纤自环回来就有很大误码。
    详细的信息请参考方案号SR#1-4576402487的问题。
  • THREAD ID:1-23RA1CX

    方案号:SR#1-4579850052

    前面关于我们的详细的细节我们已经多次发过给你们了。请仔细研读方案号:SR#1-4579850052和THREAD ID:1-23RA1CX和方案号SR#1-4576402487和THREAD ID:1-23QOQ6R。

    后续你们给我们发了一个下载链接是SNLC054E-SigCon Architect v2.0.0.8和SNLC057C-SigCon Architect Retimer Profiles v1.3这两个软件,下载后因为我们没有贵司的评估板,这两个软件都无法使用,请问给我们这两个软件的意图是什么?

    因为我们涉及到公司的保密协议,希望邮件支持,不接受E2E社区论坛支持。

  • 您好,您提到了很多细节在方案号SR里面,这个我这边是看不到的,因为负责SR的工程师和我们是两个不同的部分,那边主要是邮件上的技术支持。 给您发下载链接的也应该是那边的同事提供给您的,如果有任何问题,您可以继续联系他。