您好,我再想咨询一下,我们使用这款repeater是否是最优?是否还有更优的推荐和需要注意的地方。
我们的项目由3块板子组成,分别是底板,中间转接板,上层板。数据TX是由FPGA的serdes发出,中间经过2对连接器,从下层板到上层板。我们是需要增加repeater,数据的速率是10.3125Gbps,希望是在PRBS31下面没有误码。
现在发现有一些误码?更详细的信息请参考方案号SR#1-4576402487,我这边已经把更详细的信息通过邮件发到你们这边。
THREAD ID:1-23RA1CX
方案号:SR#1-4579850052
前面关于我们的详细的细节我们已经多次发过给你们了。请仔细研读方案号:SR#1-4579850052和THREAD ID:1-23RA1CX和方案号SR#1-4576402487和THREAD ID:1-23QOQ6R。
后续你们给我们发了一个下载链接是SNLC054E-SigCon Architect v2.0.0.8和SNLC057C-SigCon Architect Retimer Profiles v1.3这两个软件,下载后因为我们没有贵司的评估板,这两个软件都无法使用,请问给我们这两个软件的意图是什么?
因为我们涉及到公司的保密协议,希望邮件支持,不接受E2E社区论坛支持。