你好,IWR1642 boost EVM采用 XDS110传输数据和进行调试,demo板接入PC后,PC端出现两个串口(如下图1所示):
但是 IWR1642 boost EVM原理图设计中,IWR1642与XDS110间只设计一个串口通信(如图2所示,PA0和PA1引脚),
问题:
demo板是如何实现在PC端出现两路串口的?
是通过将一路串口在XDS110中进行分时复用? 还是用了JTAg或MSS logger 的UART 功能作为第二路串口(如图2、图3所示,PA2~PA5.PC4引脚都具有串口功能)?
图1:
图2: IWR1642 boost demo 板 XDS110设计原理图部分
图3: XDS110 datasheet 串口功能引脚说明