关于DCA1000+IWR1642采集的dac_data.bin数据处理的一些问题

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, AWR1642

你好,

最近在使用DCA1000+IWR1642,采用1发4收的方式采集adc_data.bin数据,然后使用matlab进行分析处理,我的目的将运动物体的坐标计算出来。现已经初步将运动物体的距离计算了出来,但是在计算物体的AoA(到达角)时遇到问题,计算出来的AoA误差相当大。

针对我可能存在的计算错误问题,现在我有以下的问题:

1. 在计算过程中,虽然我得到了物体的距离,但是误差还是比较大,那么一般是如何进行去噪得到目标的信息?

2.我查看了Ti的许多文档,也了解了FMCW关于计算range和AoA的原理,但是我发现在计算AoA时,在接收天线处使用几何的方法计算时,已知的三角形的两条边一条是厘米级误差,一条是毫米级,如何能计算出准确的值?如下图所示:

  • 你好,
    请问你指的厘米级误差指的是什么呢?如果是Y=AX+B, y是实际距离,x是测试距离,。如果是B这个值的误差,建议校准,如果是A的误差,我们需要进一步分析原因。

    可参考以下文档中的calibration部分。谢谢

    c. 对于SDK demo,提供详细算法及软件流程的文档介绍
    i. file:///C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html
    ii. file:///C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/demo/xwr14xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html
    iii. C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf
    iv. 注:版本号根据你所安装的SDK版本而不同
  • 您好,我近期也在使用AWR1642和DCA1000,在后续数据处理上遇到了一些问题,希望能向您请教一下。联系方式:1185954270@qq.com