为什么frame的总时间长度与采数时间长度和postprocess的时间长度不一致呢?



我在某个设置时遇到一个现象:

比方说一个chirp的idle time=200us, ramp end time=50us,一个frame包含500个chirp。假设frame的duty cycle=50%,则一个frame的周期是250ms。

采样50个frame。那么采样时间应该是12.5s。

可是当我用1243+TSW1400+HSDC Pro时,我发现HSDC Pro的ADC采样进度条大致走了2分钟才停下来。

然后我又用mmwave studio的 postproc对数据进行处理,然后play这个 数据,发现play的时间大概也就不到10s。

这个现象我有些不解。用DCA1000的时候也有类似的情况。

请问

(1)对于TSW1400 或者DCA1000,按下哪一个按键时算开始采数,mmwave studio 的output上有没有对应打印的log表示采数开始和采数结束?

(2)为什么上述num of  frame的计算时间、采数时间、postproc 的play时间会有差异呢?

我需要知道真正开始采样的时间,才能很好地采集需要的数据,如形式过的运动物体。