AWR1843BOOST: mmWave_Demo_Visualizer cann't connect

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1642, UNIFLASH

 各位好:

 我在使用AWR1843BOOST 和mmWave_Demo_Visualizer 工具,发现一个有一个COM一直处于waiting状态,我已经水果好多方法,但是都没效果,比如,断电重启板子,重启电脑 重新插拔usb口,不断点击the bottom-left corner of the Visualizer app 按钮。

目前环境的安装版本如下

Code Composer Studio 9.0.1, mmwave_sdk_03_02_00_04  and mmWave_Demo_Visualizer offline version 3.2.0 . Also have installed the required plug-in and the TI Cloud Agent Application.

请各位指导下,谢谢!

  • 你好,
    在你这个状态下。点击send config进行下发配置进行尝试。
    如果你的固件烧写正确,那么是可以跑起来的。
    操作流程可参考AWR1642的setup guide

    dev.ti.com/.../node
  • Hi,

       按照你的提示文档《mmw_16xx_user_guide.pdf》,问题板子已经connected and the radar test ok now in visualizer。

    但是仍然有个问题要请教下你,tanks in advance!

    1.我用uniflash把 xwr18xx_mmw.bin download到板子后,为什么还需要用CCS执行.xe674和(.xer4f) 的load symbols?才能在visualizer中正常的connect和test? 难道我只对demo板烧写 xwr18xx_mmw.bin后 就不能直接使用visualizer测试?

    BestRegards!

  • 修正下刚才的笔误:
    1.我用uniflash把 xwr18xx_ccsdebug.bin download到板子后,为什么还需要用CCS执行.xe674和(.xer4f) 的load symbols?才能在visualizer中正常的connect和test? 难道我只对demo板烧写 xwr18xx_mmw.bin后 就不能直接使用visualizer测试?
  • 可以直接烧写"C:\ti\mmwave_sdk_03_02_00_04\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\xwr18xx_mmw_demo.bin"
  • Hi Wesley He,

    thank you for your suppor!

    我测试了下,直接烧写xwr18xx_mmw_demo.bin 确实可以用 visualizer测试起来了,以下是目前我多几个格式版本的理解,不知对否,还请赐教:

    1.直接烧xwr18xx_mmw_demo.bin的时候,是把该.bin文件放到一开始的启动地址上(不需要boot的帮忙)就可以跑起来

    2.依次download xwr18xx_ccsdebug.bin + xwr18xx_mmw_dss.xe674 + xwr18xx_mmw_mss.xer4f的情况下

    xwr18xx_ccsdebug.bin 相当于一点boot的作用(来使EVM (one time) to allow connecting with CCS),而后两个.xe文件是debug格式的image

    looking forward your reply!thank you a lot!

    BR!

  • 1.是编译生成的BIN,芯片可以直接加载。
    2.ccsdebug是相关初始化,以保证芯片可以进行CCS加载程序到RAM,并debug。
  • Hi Wesley He,

     i have generally got it although i can not see the implementation details of ccsdebug.bin.Thank you for your reply!

    BestRegards!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。