各位好:
我在使用AWR1843BOOST 和mmWave_Demo_Visualizer 工具,发现一个有一个COM一直处于waiting状态,我已经水果好多方法,但是都没效果,比如,断电重启板子,重启电脑 重新插拔usb口,不断点击the bottom-left corner of the Visualizer app 按钮。
目前环境的安装版本如下
Code Composer Studio 9.0.1, mmwave_sdk_03_02_00_04 and mmWave_Demo_Visualizer offline version 3.2.0 . Also have installed the required plug-in and the TI Cloud Agent Application.
Hi,
按照你的提示文档《mmw_16xx_user_guide.pdf》,问题板子已经connected and the radar test ok now in visualizer。
但是仍然有个问题要请教下你,tanks in advance!
1.我用uniflash把 xwr18xx_mmw.bin download到板子后,为什么还需要用CCS执行.xe674和(.xer4f) 的load symbols?才能在visualizer中正常的connect和test? 难道我只对demo板烧写 xwr18xx_mmw.bin后 就不能直接使用visualizer测试?
BestRegards!
Hi Wesley He,
thank you for your suppor!
我测试了下,直接烧写xwr18xx_mmw_demo.bin 确实可以用 visualizer测试起来了,以下是目前我多几个格式版本的理解,不知对否,还请赐教:
1.直接烧xwr18xx_mmw_demo.bin的时候,是把该.bin文件放到一开始的启动地址上(不需要boot的帮忙)就可以跑起来
2.依次download xwr18xx_ccsdebug.bin + xwr18xx_mmw_dss.xe674 + xwr18xx_mmw_mss.xer4f的情况下
xwr18xx_ccsdebug.bin 相当于一点boot的作用(来使EVM (one time) to allow connecting with CCS),而后两个.xe文件是debug格式的image
looking forward your reply!thank you a lot!
BR!